This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BSL Scripter

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1185853/bsl-scripter

主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

BSL Scripter 在 Linux 计算机上编译、我想获得一个完整的指南。  

为 MSP430设置文档、测试文档。

如何在 Linux PC 上成功编译 BSL 脚本?

我已下载 BSL 脚本编写器、BOOST、hidapi 和 libusb。

无法找到在我的 PC 上本地编译 BSL 脚本的分步过程。 请帮助解决此问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、所有指南均位于此处:

    我们没有更多指令。 对于 BSL 脚本编写软件、这些并不进行维护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,我期待 BSL 脚本编写程序和测试程序的优化设置和构建设置。 请帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我说过的、没有更多的内部材料。 您能告诉我您想要做什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要使用 MSP430的 BSL 脚本编写器通过 UART 或 SPI 对 OTA 功能进行固件升级。 因此、一旦我的 PC 上有了 BSL 脚本程序映像、我希望我可以对 MSP430串行通信进行一些测试。  但我无法从下载包中找到任何构建脚本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何使用构建1?

    如果您使用 UART、我认为您也可以选择 Uniflash。 它还支持 UART BSL。