This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:如何在 PWM 的外设模式下将引脚设置为低电平

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1187677/msp430f5510-how-to-set-pin-low-while-in-peripheral-mode-for-pwm

器件型号:MSP430F5510

我有一个 LED、我尝试以大约5Hz 的频率闪烁。 当"高电平"时、LED 由 PWM 输出运行。 当闪烁计时器中断停止 PWM 发生时、有时它会使 LED 引脚保持高电平。 这将创建三种模式:

1:关闭

2:当 LED 应该为高电平时采用 PWM 调光模式

3:当我关闭 PWM 的定时器时、它会使引脚保持高电平、因此当应该处于闪存的关闭部分时、该引脚会完全亮。

我注意到我无法通过 P1OUT 控制引脚输出。 (根据经验执行该操作并查看端口的方框图)。

我希望在关闭 PWM 之前获得有关如何确保 PWM 上的引脚为低电平的建议、因此当它应该为低电平时 LED 不会保持开启状态。

如果有任何帮助、我们将不胜感激、

Isaac。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果希望输出立即停止(低电平)、请设置 OUTMOD=0和 OUT=0、类似于

    > TA0CCTL1 &=~(OUTMOD_7 | OUT);  // OUTMOD=0、OUT=0

    这会停止输出、但不会停止计时器、您可能希望也可能不希望(单独)停止计时器。 这也可能会产生短脉冲、这对于 LED 调光器来说无关紧要、但在其他应用中也可能如此。

    [编辑:少量澄清。]