Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5989, TIDM-LC-WATERMTR
主题中讨论的其他器件: TIDM-LC-WATERMTR
大家好、
我将模块 ESI MSP430FR5989与2线圈传感器配合使用、它运行良好、但尝试使用10个模块进行测试、我们遇到了一些模块故障。
故障详细信息:
-在一小段时间内(只有1天,4立方米水表),在计数器体积没有变化之后,有时它会改变=>错误的体积。
-当我调试时、我得到状态 ESI 标志"handleIncrementCount"、然后反复"handleDecrementCount" (虽然水表正向旋转时钟、ESICNT1会增加然后减少) 。因此、计数器体积没有变化。
注意: 金属和非金属之间的示波器测量值为140mV。 但是校准后的值:ESIDAC1R0=1576、ESIDAC1R1=1578、 ESIDAC1R2=1708、ESIDAC1R3=1710。
ESIDAC1R0和 ESIDAC1R1之间的增量仅为2个 DAC 值。
请帮助。
谢谢。