主题中讨论的其他器件: MSP430FR2433
你(们)好
任何人都可以向我展示如何在 MSP430F2370 RAM 和闪存测试上执行自检?
需要在 main()开始之前完成 RAM 测试。
闪存中设备应用程序的 CRC chek 如何?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
任何人都可以向我展示如何在 MSP430F2370 RAM 和闪存测试上执行自检?
需要在 main()开始之前完成 RAM 测试。
闪存中设备应用程序的 CRC chek 如何?
谢谢。
您好!
我们提供了软件包(www.ti.com/.../msp430-iec60730-sw-package) 和用户指南(http://www.ti.com/lit/slau552) 、其中介绍了安全相关应用。
遗憾的是、这不适用于 MSP430F2370。
目前支持以下器件:
MSP430G23xx
MSP430G24xx
MSP430G25xx
MSP430G2x44
MSP430G2x55
MSP430F5xx
MSP430FR2433
MSP430FR25xx
MSP430FR26xx
MSP430FR57xx
此致、
Andre
要执行 RAM 测试,应在应用程序启动之前完成测试。 主要是在引导加载程序部分完成的。
RAM 测试/或闪存测试可以与 http://www.esacademy.com/en/library/technical-articles-and-documents/miscellaneous/software-based-memory-testing.html 类似
是否有任何帮助,如何在 main()启动之前调用测试集?
谢谢。