This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:使用具有 MSP432P401R 的 MKII Booster Pack、LCD 仅显示白色

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/703082/msp432p401r-lcd-is-only-displaying-white-colour-using-mkii-booster-pack-with-msp432p401r

器件型号:MSP432P401R

我正在使用 Energia IDE 运行示例提供的基本 LCD 程序。但 LCD 仅显示白色。

我是否需要对跳线进行一些更改?

或者我的 Booster Pack 是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、琥珀色、

    您是否在 SDK 中运行了 GrLib 程序以检查设置的完整性。 如果不是、请参考以下示例、您可以首先使用该示例

    C:\ti\simplelink_msp432p4_sdk_2_20_00_12\examples\rtos\MSP_EXP432P401R\drivers\display

    我们强烈建议您通过 Energia 使用 SDK、因为我们可以更轻松地支持 TI 的 SDK 平台、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、琥珀色

    此主题是否有任何进一步的更新、或者您是否需要其他支持?