This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:演示/应用手册、介绍如何通过 DMA 将 ADC 结果移至外部 SPI 闪存

Guru**** 1468350 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A, MSP-TS430PEU128, MSP430F5529, MSP430F6779
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/697085/msp430f6779a-demo-application-note-of-moving-adc-results-to-external-spi-flash-via-dma

器件型号:MSP430F6779A
主题中讨论的其他器件: MSP-TS430PEU128MSP430WAREMSP430F5529MSP430F6779

您好!

我们正在使用独立的白色家电诊断工具箱。 需要将 ADC 转换值收集到外部存储器。

到目前为止、我们已使用 MSP-TS430PEU128板评估了 MSP430F6779A 芯片。
我们要做的是使用 DMA 将 ADC 结果传输到内部2KB 缓冲区。 当缓冲区已满时,将触发 DMA 开始将数据移动到外部 SPI 闪存(IS25LQ032B)。
您是否有类似的应用手册(软件)供参考? 我们使用 IAR ARM Workbench V8.11 IDE 软件。
谢谢你。

此致、

Danniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Danniel、您好!

    MSP430Ware 中提供了显示与所需功能相似的示例代码、可在 CCS 中或此处链接的基于云的工具中找到。 dev.ti.com/.../

    您可以在左侧下拉列表中找到器件、其中包含多个代码示例。 具体而言、我们有几个 SPI 示例以及 ADC +DMA 示例。 虽然不是同一器件、但 MSP430F5529属于同一器件系列、并且具有一个同时显示 DMA+SPI 的代码示例。

    另外、请注意、IAR ARM 编译器不适用于 MSP430、因为它不是 ARM 器件。 有一个专为 MSP430而设计的 IAR 版本、您将需要该版本。 您还可以为 IDE 结算 CCS (Code Composer Studio)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace:

    非常感谢。

    天哪、我们认为 MSP430F6779A 是 ARM Cortex-M0+内核芯片。 感谢您的指导。

    我们进行快速检查、MSP430FR599x 芯片使用的是 M0+内核。

    我们不会比较低功耗电流数据 MSP430FR599x 与 MSP430F6779。

    我们的应用由电池供电、低功耗是关键因素。

    哪种芯片更适合我们的应用? 有什么建议吗?

    BTW:如果 MSP430F5529的 SPI 示例也可用于 MSP430FR599x 芯片?

    再次感谢您的帮助!

    此致、

    Danniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Danniel、您好!

    MSP430没有 ARM 内核。 它们都是 MSP430内核。 TI 确实拥有一些 ARM 内核、例如 MSP432 (M4F)、TM4C、我们的一些无线 MCU 以及其他更高端的处理器。 我认为 TI 没有 M0+ ARM 内核。

    MSP430器件之间的 SPI 示例类似、但可能会因具体 SPI 模块或器件上是否存在 DMA 而异。 我们在 MSP430Ware 中提供了单独的 MSP430FR599x 器件示例。 您只需转到左侧的树形结构即可查看 MSP430FR5xx/MSP430FR6xx 器件的电平。

    话虽如此、MSP430在低功耗应用、尤其是在电池供电条件下、是行业领导者。 低功耗传感器和测量是 MSP430的 DNA。 不过、如果您的应用没有更多详细信息、我将无法为您找到最佳的 MSP430。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jace、

    非常感谢您提供的详细信息。

    我们将评估 MSP430系列产品并为我们的应用选择一个合适的芯片。

    BTW:我们想知道 MSP430F6779A 芯片的交货周期、您是否有数据?  

    再次感谢。

    此致、

    Danniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Danniel、您好!

    您必须与当地分销商合作、了解特定芯片和封装的交货周期信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

    此致、

    Danniel