This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2533:原理图审阅

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2533, MSP430FR2522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/701935/msp430fr2533-schematic-review

器件型号:MSP430FR2533
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2522

尊敬的团队:

请验证触摸键盘的原理图和布局设计。

还在下面澄清了问题。

客户希望使用16个 CapSense 输入和7个 LED 输出。 他们选择了 MSP430FR2533 - 32引脚。 但我们建议使用 MSP430FR2522-16引脚 IC。 考虑到这一点、需要通过配置互电容实现矩阵键盘4x4。 是否可以将 MSP430FR2522-16引脚用于16 CapSense 键盘和7个 LED 输出?

此致、

穆苏-西

e2e.ti.com/.../sch_2D00_capkey_2D00_v100.pdfe2e.ti.com/.../Board-file-and-Gerber.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Muthu、

    我们将查看 schismatic 和布局、并尽快向您提供反馈。
    您知道传感器板顶部覆层的厚度是多少?

    MSP430FR2522 16引脚封装没有足够的引脚来支持16个按钮和7个 LED。 由于16个按钮采用4x4 = 8引脚和7个 LED、总共需要7个引脚、因此您需要15个引脚。 16引脚封装上的 GPIO 引脚数为11、因为您需要考虑 Vcc、GND、测试、REST 引脚。
    此外、它们还在器件上使用 I2C 和 UART 通信、因此总体而言、它们没有足够的引脚用于16引脚封装。

    谢谢、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yiding:

    感谢您的回复。

    镀层的总厚度为4.5mm。

     MSP430FR2522IRHLR -针对此应用的20引脚封装如何? 它有15个 GPIO。

    另请注意、两个键盘之间的距离(3mm)。 让我提供您的反馈。

    此致、

    穆苏-西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yiding:

    您能否更新有关原理图的反馈并澄清之前的邮件?


    此致、
    穆苏-西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Muthu、

    很抱歉耽误您的时间、我们仍在审查您的布局、并将很快返回给您。
    关于 FR2522的问题、由于 FR2522具有15个 GPIO、电容式触控需要8个、LED 需要7个、因此它们也没有足够的引脚。根据您的原理图、您还可以进行 I2C 和 UART 通信以及晶体。

    原理图:
    1.您不需要"test"引脚的上拉和下拉电阻器。

    我对您的布局有几个问题:
    按钮的尺寸是多少?
    2.这是线路供电的应用吗?
    3.覆层和传感器 PCB 之间没有空隙,对吧?

    谢谢、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Muthu、

    要比4.5mm 镀层具有更好的灵敏度、我建议:
    1.增加顶层 GND 覆铜和按钮电极周围的空间。
    2.对于底层,请在按钮电极区域下使用网格状聚酯覆铜。
    3.气隙也会降低灵敏度,因此请确保覆层和 PCB 之间没有气隙。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、
    是的