This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:与 CAN 兼容 MSP432p401r

Guru**** 2536970 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/701899/msp432p401r-compatibly-of-msp432p401r-with-can

器件型号:MSP432P401R

MSP432p401r 是否与 CAN 协议兼容,我想知道该协议对硬件有何要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghav、

    MSP432P401R 器件没有 CAN 控制器。 您可以使用外部 CAN 通过 SPI 等串行接口与 MSP432P401R 通信。 TCAN4550就是使用 SPI 与主机 MCU 进行通信的外部 CAN 的一个示例。

    或者、您也可以使用具有 CAN 控制器的 MSP432E401Y 器件。

    您能给我们一些关于您计划如何将 CAN 与 MSP432P401R 搭配使用的信息吗?

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于毫无疑问、我只打算通过 SPI 将 MSP432P401R 与 CAN 控制器连接、实际上、我希望在 MSP432和 MSP430之间接收和传输数据、而 MSP432和 MSP430将作为节点与另一个节点一起使用、我将在微型卫星中实现这一目的。  

    欢迎您的建议!!!

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghav、

    我知道您希望通过 CAN 在 MSP432和 MSP430之间进行通信。

    据我所知、这两个系列都没有 CAN 控制器。 因此、您必须通过串行接口(如我之前的电子邮件中所述)使用外部 CAN 控制器连接这两个器件。 除非您使用具有集成收发器的 CAN 控制器、如 TCAN4550、否则您很可能还必须向该外部 CAN 控制器添加 CAN 收发器。

    谢谢、
    SAI