This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR2433:关于板载仿真器 MSP430F5528

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528, MSP-EXP430FR2433, MSP430G2452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/703010/msp-exp430fr2433-about-on-board-emulator-msp430f5528

器件型号:MSP-EXP430FR2433
主题中讨论的其他器件:MSP430F5528MSP430G2452

你好。

MSP430F5528的 EZFET_AVBUS (P6.0)有何用途?MSP-EXP430FR2433的板载仿真器是什么?

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、U-SK、

    MSP430F5528上的 EZFET_AVBUS 引脚6.0监控 USB 连接器上通常提供的+5V 电压。 我认为 eZ-FET 使用此电阻器来了解+5V 是否超出规格。 eZ-FET 电路中的另一个器件是 MSP430G2452、它创建了一个软件控制的直流/直流转换器、并且需要+5V 电压才能高于特定电压才能使其正常运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    自您上次响应以来已经有一段时间了、因此我假设您已经解决了您的问题、我将关闭此主题。
    如果情况并非如此、并且您需要其他帮助、则可以重新打开同一个线程。