This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:将 FR4133的 IR 代码移植到 FR2311

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/702748/msp430fr2311-porting-of-ir-code-for-fr4133-to-fr2311

器件型号:MSP430FR2311

您好!

我已经查看了 FR4133红外遥控器上示例代码的代码。 在代码中、它们将 TA 用于 IR 调制器的 TX 和 RX。 在 FR2311上、只有 TB0和 TB1。 根据系列指南中的以下内容、我是否了解到计时器 B A 升级到计时器 A、它可以为红外调制执行相同的功能?

系列指南第14.1.1节

与 Timer_A 的相似性和差异

Timer_B 与 Timer_A 相同、但以下情况除外:

•Timer_B 的长度可编程为8、10、12或16位。

•Timer_B TBxCCRn 寄存器是双缓冲的并且可被编组。

•所有 Timer_B 的输出都可以被置于一个高阻抗状态。

•SCCI 位功能未在 Timer_B 中实现

此致、

Dunman Teo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dunman、您好!

    是的。 如果将 TimerB 设置为 TimerA 的配置、它的功能应该相同。 正如您指出的、是的、存在一些差异、其中大多数是 TimerA 中不可用的附加功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dunman、您好!

    自您上次响应以来已经有一段时间了、因此我假设您已经解决了您的问题、我将关闭此主题。
    如果情况并非如此、并且您需要其他帮助、则可以重新打开同一个线程。