This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:MSP430F5659保留引脚

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/703998/msp430f5659-msp430f5659-reserved-pins

器件型号:MSP430F5659

尊敬的 TI 专家:

 

我收到了客户关于 MSP430F5659保留引脚的问题。

请您检查以下问题并发表任何意见或意见吗?

 

[问题]

它们使用的 MSP430F5659IZQWR (BGA 类型)具有11个保留引脚。

(E5、E6、E8、F4、F5、F8、G5、G8、H5、H8、H9)

它在数据表中的写入方式如下所示;

"保留的 BGA 封装焊球。 建议连接到接地(DVSS、AVSS)。"

因此、它们将11个引脚连接到 GND。 但是、如果由于焊接缺陷或实施故障等原因而未将这些引脚连接到 GND、则可以考虑哪种问题?

我知道、很难提及如果这些引脚未连接会发生什么情况。 但他们想知道这会产生什么样的效果。

 

[背景]

他们看到 RTC 日历输出一些奇怪的值的问题。

我已经在下面发布了以下 e2e 线程、但尚未解决。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/675454

 

此问题可能与上述问题无关。 但他们问这个问题。

因此、如果您对此问题发表任何意见、将会有所帮助。

 

感谢您的评论。

 

此致、

 

Nobu Arai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nobu、您好!
    我可以询问设计、但我不确定它们会带来什么。 我不知道这些引脚连接到了什么、因此我不知道。 底线是、如果数据表建议将它们接地、最好这样做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

     

    感谢您的评论。

     

    我理解您的意见、并基本上要求我们的客户遵循数据表中的建议。

    但是、如果您能从设计团队获得任何反馈、那将会有所帮助。

     

    此致、

    Nobu Arai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arai、Cameron、

    我检查了封装详细信息、并可以确认相应的焊球确实未连接到器件。
    这意味着不将它们连接到 GND 不应影响 RTC 功能、但是将浮点材料带到固定电位总是优于将其悬空、这就是我们在数据表中提出此建议的原因。

    此致、
    Dietmar