This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5659:调试错误:没有可用的源代码..

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/697196/ccs-msp430f5659-debug-error-no-source-available-for

器件型号:MSP430F5659

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 专家:

我使用 MSP430F5659。 CCS v.6.0.0.00190。
该项目来自我的同事、但他已经离开了。
项目可以传递编译、并且可以生成输出文件。
启动调试器时、会显示
 "没有可用于"0xfffffffe"的源文件。

如果我创建一个新项目、没有问题。
问题只在工作项目中出现。但由于这是公司项目、我无法将其公开给您。

如何解决?


6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun、

    我建议更新到 CCS 的最新版本、该版本可在以下位置找到: processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    建议使用"脱机"安装程序、首先下载整个安装包。
    请确保安装在新文件夹中或卸载旧版本。

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、
    我曾尝试连接新创建的项目。 下载无问题。
    因此、我想知道问题不在于驱动程序、而在于项目本身。
    无论如何、我会尝试。 如果不起作用、您能帮助测试我的项目吗? 如果是、是否有办法通过私人渠道向您发送我的项目? 我真的不想将其发布到公共场合。

    谢谢!
    6月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 如果您更新到最新的 CCS 版本、请告诉我结果。

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andre、
    更新 CCS 驱动程序无法解决问题。
    是否有办法通过私人渠道向您发送我的项目?
    谢谢。
    6月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题是 Besides 论坛、是否有办法创建私人服务请求或案例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun、

    您能否查看此资源 :software-dl.ti.com/.../sdto_ccs_debug-handbook.html

    它处理 CCS 的常见调试问题。

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您还有其他问题吗? 如果不是、请在上面的帖子中选择"已解决"、以便可以关闭此主题。
    非常感谢!

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想您可以继续使用您的应用程序、因为您不再回复、所以我将关闭此帖子。
    如果您需要进一步的帮助、请随时再次进行评论、它将重新打开主题帖。

    此致、
    Andre