This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:执行时间估算

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/704188/msp430fr6047-execution-time-estimation

器件型号:MSP430FR6047

大家好、

客户询问以下有关 MSP430FR6047>的问题

在 MSP430FR6047微控制器上执行32位数的平方根和16位数的乘法需要多长时间? 在进行 DMA 传输的同时、该 MCU 是否足够快、能够在3us 时间内执行16位数的24次乘法、32位数的32位加法以及32位数的一个平方根?

是否有任何方法可以估算执行时间或执行此操作所需的周期数?

谢谢、此致

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Mihir、

    我认为该器件无法满足这些时序要求。

    硬件乘法器(MPY32)的用户指南指出"一个8位或16位运算的结果在三个 MCLK 周期内就绪"(这在用户指南的第5.2节中-下面链接)。

    www.ti.com/.../slau367o.pdf

    在此器件上、我们可以运行 MCLK 的最大频率为16MHz。 在此频率下、一个时钟周期为0.0625us。 这意味着一个16位操作(3个时钟周期)需要0.1875us。 16位数的24次乘法将花费0.1875us * 24 = 5us、这已经使我们超过了3us 时间限制。 这也没有考虑到32位加24个数字、计算平方根和 DMA 传输。

    谢谢、

    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在芯片上编译它、翻转引脚、精确知道它需要多少个周期。 猜测没有意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Mihir Gupta65"]

    在进行 DMA 传输的同时、该 MCU 是否足够快、能够在3us 时间内执行16位数的24次乘法、32位数的32位加法以及32位数的一个平方根?

    [/报价]

    在 MSP430系列中、CPU 和 DMA 不能并行工作。 当 DMA 工作时、CPU 停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Mitch!