This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5870:更改 DCO 频率?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/704098/msp430fr5870-change-dco-frequency

器件型号:MSP430FR5870

您好!

我目前正在迁移到"新的" FRAM 器件。 也许我会忽略某些内容、但正确的做法是、至少在某些器件中无法将 DCO 调谐到特定频率?

过去、我使用 DCO 库使用来自 ACLK 的低频晶振将 DCO "校准"为我所需的频率。

感谢您的任何提示、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    忘记添加我的要求:

    -让 RTC 运行、因此 LFXT 为32kHz
    -对于 MCLK 和 SMCLK 具有稳定的频率、因此 HFXT 具有晶振
    -在一段时间内可以切换到可变频率(硬件中的 FLL /我们过去曾帮助过)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    您是正确的-您无法使用 FRAM 器件将 DCO 调谐到任何特定频率。 但是、当您将固定 DCO 频率设置与分频器选项相结合时、有很多频率选项。

    谢谢、

    Mitch