您好!
我在大学的最后一年项目是 EVM430-F6736套件。 我的项目是将智能仪表与 Arduino Uno WiFi 相结合、将必要的数据发送到 ThingSpeak 云。
我找到了 EVM430-F6736的原理图、它具有 eZ-RF 连接。 是否可以将 Arduino Uno WiFi 板连接到 SV3的引脚1 (TX0)和引脚6 (RX0)? 如果是、方法是什么?
希望能尽快收到您的回复、非常感谢!
此致、
Firdaus
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在大学的最后一年项目是 EVM430-F6736套件。 我的项目是将智能仪表与 Arduino Uno WiFi 相结合、将必要的数据发送到 ThingSpeak 云。
我找到了 EVM430-F6736的原理图、它具有 eZ-RF 连接。 是否可以将 Arduino Uno WiFi 板连接到 SV3的引脚1 (TX0)和引脚6 (RX0)? 如果是、方法是什么?
希望能尽快收到您的回复、非常感谢!
此致、
Firdaus
尊敬的 Firdaus:
[引用 user="Muhammad Firdaus Osman"]要通过 UART 接口进行通信、需要在 IAR 软件、Arduino IDE 软件或两者上进行通信? [/报价]
我不确定我是否理解您的问题。 您可以使用 CCS 或 IAR 为 MSP430器件编写代码、以便与 Arduino 通信。 我不熟悉 Arduino 或 Arduino IDE、因此我不确定为与电路板的 UART 通信提供了何种软件库。
[引用 USER="Muhammad Firdaus Osman">我已经下载了 IAR 嵌入式工作平台、但它的功能有限。 此软件是否足以编写智能仪表的代码?[/quot]
同样、我不确定您所说的有限功能是什么。 如果您没有 IAR 许可证、则会受到代码大小的限制、这可能是一个问题。 您可以尝试在 CCS 中编写免费使用的代码。
此致、
Caleb Overbay
您好、Friedaus、
TI 不提供与 Arduino Uno 板进行通信的任何库。 我们确实提供了 UART 通信示例、可在 MSP430ware 中找到这些示例。 您还可以 通过 TI Resource Explorer 在浏览器 或 CCS 中找到这些示例。
此致、
Caleb Overbay