This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F6459:使用 INCLK (TAINCLK)

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/702170/ccs-msp430f6459-using-inclk-tainclk

器件型号:MSP430F6459

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们需要测量外部信号的频率。 那么、可以向 INCLK 引脚和 TAxCLK 引脚提供外部信号吗? 如果可能、我们想知道是否可以在不使用中断方法的情况下测量频率。 请尽快向我们提供有关这一点的见解。  

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是可能的。 这里是中断示例、但您可以修改它、使其在没有中断的情况下工作。
    forum.43oh.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    我们处于向上计数模式、然后也处于中间、我们可以停止并读取 TAxR 值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Trupti Falle"]我们处于向上计数模式,然后也处于中间,我们可以停止并读取 TAxR 值??

    我不确定你的意思。 如果您询问是否可以将采样周期降低到每秒一次以下、则应该可以这样做。 但是、您需要相应地调整从 TA1R 读取的结果。 对于1秒的采样周期、脉冲数本身以 Hz 为单位(每秒周期数)、因此如 上面的链接中 zrno soli 所述、无需转换结果。

    此致、

    James

    MSP 客户应用