主题中讨论的其他器件:MSP430F149、
您好!
我目前正在尝试使用 CapTIvate MCU 开发套件与我们的另一台主机 MSP430F149控制器进行通信。
我使用 BSWP 演示板的8按钮来模拟我们的触摸显示屏。
我知道、借助 CapTIvate 设计工具、您可以选择 UART、BulkI2C 或寄存器 I2C 通信模式。
根据您的设计指南、如果我们希望将电容式微控制器 MSP430FR2633与另一个主机处理器配合使用、理想的通信模式将是 寄存器 I2C 模式。
实际上,我的问题是,如果我们不想使用寄存器 I2C 模式,如果我们想使用 MSP430FR2633作为主器件 MSP430F149微控制器的从器件,那么应该如何将 MSP430FR2633初始化为从器件?
我们的想法是、我们的主机微控制器 MSP430F149 每33毫秒读取一次具有吸引力的 MCU MSP430FR2633、根据所触的按钮、我们的主机微控制器将执行不同的功能。
为了从 MSP430FR2633读取数据、MSP430F149发送带有读取字节的 MSP430FR2633从器件地址。 当电容式 MSP430FR2633接收到地址后、它将发送六个字节的数据、其中包含最近触碰哪个按钮的信息。