This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:BOOST-IR 捆绑包不与 LaunchPad 器件接触

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, MSP430FR4133, BOOST-IR, MSP-EXP430FR4133, MSP-EXP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/695634/msp430fr4133-boost-ir-bundle-does-not-make-contact-with-launchpad-device

器件型号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433BOOST-IRMSP-EXP430FR4133MSP-EXP430FR2433

尊敬的工程师/TI 支持:

我刚刚收到了 MSP430FR4133-BOOSTIR 捆绑包(按此订购)。  

引脚是否应该如此?

但是、MSP 上的接头引脚似乎太短(断开?)、或者错误(它们是否更长的时间应该与下面其他 MSP430FR2433中的接头相似)。

引脚不应该像这样长?

因此、BOOST-IR 模块不会与我的 MSP430FR4133接触。  

这是电路板制造问题还是我缺失的问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samuel、

    您完全正确- MSP-EXP430FR4133的顶部应该有接头、就像 MSP-EXP430FR2433一样。 只需确认一下、您在 EVM 框中收到了 MSP-EXP430FR4133、就像第一张图片中所示? 如果是这样、这是一个制造问题、我很抱歉它在这里给您造成的延迟。 我将通过 E2E 消息与您联系、以便我们可以确定您的订单详细信息并为您提供您订购的正确硬件。

    此致、
    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞缪尔

    如果您从 TI 商店订购了捆绑包、请访问以下链接:

    选择"TI store 订单问题"、并提供问题的简要说明、包括指向此主题的链接、并请求向您发送新的 MSP-EXP430FR4133 EVM。

    此致、
    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞缪尔

    如果您能拍摄到所收到的缺陷 EVM 顶部和底部的高分辨率照片、也会对我很有帮助。 这样、我就可以从背面的序列号跟踪构建代码、以弄清这里发生了什么。

    此致、
    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我确实从 TI 订购了 LaunchPAD-IR 捆绑包、它的送达方式如图所示。 如果您能让我帮助我解决问题、我将不胜感激!

    我目前离家很远、只能稍后发送照片。

    谢谢、
    塞缪尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的是请求的照片。

      

    如果图片不够清晰、

    背面的构建代码看起来是:

    E305654

    JX01 94V-0 2317

    MSP 芯片上的信函:

    52AHR7TG4

    MSP430TM

    FR4133

    版本 B.

    此外,感谢您的帮助;TI 目前正在为我发送一个新的微控制器:)

    希望这个没有任何问题!

    此致、

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Samuel。 如果您有任何问题、请再次发布。

    此致、
    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望这次新的 Launchpad 不会有缺陷。

    另外,感谢 TI -感谢你们的出色客户支持,我仍然很高兴我向你们购买了这款产品:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@

    我今天收到了我的新 Launchpad 器件、同样的问题也是一样的。-

    最好的一点是、我只检查了后面的构建代码、它实际上是同一个批次号 (E305654、94V-0、2317)、所以我猜整个批次都有问题、但不知怎么、他们决定把同样的东西送回给我?!

    无论如何、下面附上了新旧 MCU 的图像供您参考:



    新 MCU:正面、背面和正面带发票。


    旧 MCU:使用内部版本号返回 (构建号 与新的相同)

    旧 MCU 和新 MCU: 旧 MCU 是背面的 MCU、新 MCU 在纸上。

     

    我感谢 TI 对我的故障微控制器的及时响应、但我认为向我发送完全相同的故障 LaunchPad 是浪费时间和金钱的。

    如果你能在这个问题上帮助我,我将不胜感激:我是否应该等待一批新的批次出来,然后再向我发送另一批?

    我想用我的休息时间来修整微控制器,但我想我现在必须等待一个新的微控制器(再次):'(

    谢谢、

    塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ,那么我应该等待下一批或其他产品,然后再向 TI 支持部门发送电子邮件吗? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    我收到了带有相关接头的新 Launchpad。 我正在使用 BOOST-IR 模块对其进行测试、看起来进展很顺利。

    非常感谢您帮助我解决此问题。 这是您的卓越客户服务、并为此向您表示感谢!

    塞缪尔