This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-MSP430AFE253SUBMETEREVM:将中性点连接到 GND &连接到交流/直流转换器的0V 点

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE253, MSP430I2041, EVM430-I2040S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/702088/tidm-msp430afe253submeterevm-connection-of-neutral-point-to-gnd-to-0v-point-of-the-ac-dc-converter

器件型号:TIDM-MSP430AFE253SUBMETEREVM
主题中讨论的其他器件:MSP430AFE253MSP430I2041EVM430-I2040S

您好!

我正在查看使用内置交流/直流转换器的单相能量计的 TI 设计、根据原理图、可以注意到以下几点:

1-交流中性点连接至 AGND

2- AGND 使用网带连接(NT2)连接至 DGND、如原理图所示。

使用跳线 J5将交流/直流转换器的3-0V 连接到 DGND、如原理图所示。

4 -以上表示交流中性点也连接到交流/直流转换器的0V 和 DGND。

问题是、如果我将中性点直接连接到交流/直流转换器的0V、是否会损坏 PCB? 请说明这是如何工作的?

我附加了原理图以方便参考。

谢谢、

Hishame2e.ti.com/.../tidr445.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hisham、您好!

    建议使用 Neautral 接地。 您不想做的是将线路应用到 GND。 这有帮助吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jace、

    感谢您的回答。

    我附上了一个我正在准备的原理图示例、红色标记的导线是我要在中性点和接地之间添加的导线、我有点担心这会烧毁一些组件。

    请看一下。

    下面的 GND 点也是 AGND 和 DGND 点。

    谢谢、

    Hisham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hisham、您好!

    接下来、我将支持 Jace 的这个线程。

    我强烈建议您在构建自己的设计时参考原理图。 您建议的连接已经完成、如下面原理图中的代码段所示。 在这里、中性点直接连接到 AGND。 对于您的交流/直流转换器、我还会假设中性输入在内部短接至 GND (Vout-)。

    您的最大输入电压是多少(例如230VAC RMS)? 我更担心的是、您的上分压器(由分立式电阻器 R13至 R17组成)不够大、无法防止 R18上的输出电压(在最大输入电压下)超过最大满量程范围(FSR)、甚至超过 MSP430AFE253器件的绝对最大输入电压。

    此外、您之所以使用 MSP430AFE253而不是较新的 MSP430i2041、具体原因是什么? 我们新发布 的电能测量设计中心(EMDC)和适用于 MSP430的软件库(具有24位 Σ-Δ ADC )支持 CCS 并采用交互式 GUI、可快速配置该库、生成代码、校准电路板以及查看结果。 使用其中一个 EMDC 示例项目、您可以生成代码、对 EVM430-i2040S 进行编程、并在5分钟内查看结果。 然而、EMDC 不支持 MSP430AFE253。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    感谢您的详细回答。

    以中性和接地连接为标记、现在很明显、我必须连接它们。

    对于电阻器值、最大输入电压为220VAC、因此 Vp 引脚上的输入为0.27V、输入电压为220VAC、处于刻度范围内。

    此致、

    Hisham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hisham、您好!

    [引用 user="Hisham I."]注意到中性和接地连接、现在很明显、我必须连接它们。

    很棒!

    [引用 USER="Hisham I."]关于电阻器值,最大输入电压为220VAC,因此 Vp 引脚上的输入为0.27V (220VAC 输入,在该范围内)。[/引用]

    如果最大输入电压为 RMS (通常为 RMS)、则可以更正的是 V (+)引脚上的最大 RMS 输入为0.27V。 但是、数据表中以峰值单位提供了 FSR 值、因此您需要将其转换为非 RMS (峰值)值、方法是将0.27V 乘以 sqrt (2)、该值等于大约0.3884V 峰值。 因此、当增益= 2时、此输入高于0.250V 峰值、因此您需要使用增益1、这是更好的抗噪性能的首选。 您可以增加在增益= 1时接近 FSR 的较低电阻以充分利用 FSR (如1.2kOhm)、但1kOhm 肯定会起作用。

    对于 i20x1器件、新的 EMDC 允许用户输入每个电压传感器的最大电压(RMS 单元)、总上电阻和较低电阻。 您可以看到、MSP430引脚的峰值输入电压会自动计算。 此外、如果您已经选择并将 MSP430i2041放置在电压传感器之前、它会将该器件的 FSR 显示为最大 ADC 输入电压。 我们的目的是让 EMDC 用户更轻松地完成所有工作。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    James

    MSP 客户应用