请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6047 大家好
我叫 William、最近我购买了用于水流测量的 EVM430FR6047。 我已经使用 USS 设计中心程序完成了基础参数并尝试使用、但它不能很好地工作。 在错误窗口中、它表示没有来自传感器的信号。 我将它们连接到 CH0和 CH1引脚、它们的接地也正确连接。
我错过了什么吗? 我是否需要将一些代码上传到电路板上、或者已经对其进行了编程并准备好使用? 谢谢你。
此致。