This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:EVM 快速入门帮助

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/697719/msp430fr6047-help-for-quick-start-of-evm

器件型号:MSP430FR6047

大家好

我叫 William、最近我购买了用于水流测量的 EVM430FR6047。 我已经使用 USS 设计中心程序完成了基础参数并尝试使用、但它不能很好地工作。 在错误窗口中、它表示没有来自传感器的信号。 我将它们连接到 CH0和 CH1引脚、它们的接地也正确连接。  

我错过了什么吗?  我是否需要将一些代码上传到电路板上、或者已经对其进行了编程并准备好使用? 谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、William

    这可能是配置问题。 您可以参阅 随附 的配置文件 e2e.ti.com/.../USSConfig_5F00_Audiowell.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gary

    很抱歉、需要很长时间才能回答。 我已经尝试使用您发送的文件、但它也不起作用。 它始终显示相同的误差。 这可能是错误的跳线配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、William

    很抱歉重播太晚了。 对于设置问题、这里有一些对您有用的信息、我认为这将解决您的问题。

    (1)  1.1基本设置

    (2)  3.1所需硬件和软件

    (3)  2测试设置和配置

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、我使用的参数是错误的。