This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432E401Y:系统时钟设置

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/703478/rtos-msp432e401y-setting-of-system-clock

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的专家:

我仍在处理 adcbufmultical_MSP_EXP432E401Y_tirtos_ccs 示例。

我仍然没有找到系统时钟是如何设置的。 我找不到对 SysCtlClockFreqSet 的调用、也找不到所引用工程的 XDC .cfg 文件中的引导条目、如 MSP432E 器件计时管理。

PLL 是如何配置的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sven

    在 Project Explorer 中的 TI RTOS Build 中、右键点击 release.cfg 文件并使用 XGCONF 将其打开。 它将打开一个"Available Products"(可用产品)窗口。 遍历层次结构 tirtos->ti->SysBIOS->family->arm-msp432e4->init。 双击"Boot (启动)"、将打开"Boot All Options (启动所有选项)"窗口。 在高级选项中、将 cpuFrequency 从其默认值120000000更改为480MHz VCO 的多个频率。

    请告诉我它是否有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    感谢您的解释。 一旦我必须更改设置、它将对我大有帮助。

    我的问题在某种程度上有所不同:默认 VCO 频率是多少?它在现有代码中设置在哪里?

    当我从“可用产品”窗口中选择"tirtos->ti->SysBIOS->family->arm-msp432e4->init"设置时,默认情况下不启用引导模块。 因此、我假设 VCO 和系统频率根本没有在项目中设置、对吧? VCO 和系统时钟设置是否在引导加载程序中完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Sven

    MSP432E4x 器件没有默认的 VCO、因为只要 PLL 符合规格、几乎可以对任何 VCO 重新编程。 您必须启用相同的、以便可以覆盖这些值。 否则、应使用480MHz VCO 和120MHz 时钟。