主题中讨论的其他器件: MSP430F2272、 MSP-FET
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
为了进行测试以创建 PAL.HEX 并将编程器添加到 MSP430G2744板中、 我获得 了 MSP430Flasher 编程器十六进制报告问题退出:59 #错误:无法识别文件类型。
我测试了其他 PAL_Good.hex 文件是否正常。 为什么 CCS6.2.0编译 PAL.HEX 无法烧写到芯片中?谢谢!
我将 PAL_Good.hex 和 PAL_Bad.hex 设置为 zip.e2e.ti.com/.../pal.zip
以下是 MSP430Flasher 的日志:
D:\TI\MSPFlasher_1.3.17>MSP430Flasher.exe -n MSP430F2272_G2744 -w PAL.hex -v -z [VCC]
*---- /|-------------------------------------------------------- *
*/|_*
*//MSP Flasher v1.3.16 *
*|/*
*---- |/---------------------------------------------------------- *
*
*评估触发器...完成
*检查可用的 FET 调试器:
*发现 USB FET @ COM19 <-已选择
*正在初始化接口@ COM19...完成
*检查固件兼容性:
* FET 固件是最新的。
*正在读取固件版本...
*调试器不支持3000mV 以外的目标电压!
*将 VCC 设置为3000mV...完成
*正在访问设备...完成
*正在读取设备信息...完成
*正在将文件加载到设备中...
#出口:59
#错误:无法识别文件类型
*正在开始目标代码执行...完成
*正在从设备断开连接...完成
*
***********************************************************************************************。
*驱动程序:已关闭(无错误)
***********************************************************************************************。
*