This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:MSP430F5438A 代码丢失问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/675784/msp430f5438a-msp430f5438a-code-lost-problem

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件:MSP-GANG

尊敬的 TI,

客户的产品使用 MSP430F5438A、MCU 工作在 使用过程中异常。  使用 MSP-GANG 读取代码、 读取代码全部为空、代码丢失。

以下问题有待确认:

1. PMM 未配置、 是否会导致代码被擦除?

2. 闪光工作频率范围?

3. 丢失代码的其他可能原因?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hardy Ma:
    我想我们需要更多信息、为什么您得出结论认为您的闪存为空。

    在这种情况发生之前,你做了什么?
    这是否只发生一次? 您是否也可以在多个设备上重复此操作?
    空意味着什么? 您在哪里阅读了什么内容?
    -您使用哪种频率来实现 MCLK?
    -您使用的电源电压是多少? 您的应用程序是否仍在运行? 您可能无法读取代码...

    未配置的 PMM 不应导致此问题。

    此致、
    托比亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈迪、

    您是否有 Tobias 概述的其他信息? 可能是您的 JTAG 被锁定、这就是您无法读取任何内容的原因。 如果很快没有响应、我将关闭此主题。