This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:多大的 MSP-FET 仿真工具"敏感电子"?

Guru**** 2815045 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430F435, MSP430FR5972, MSP430G2955, MSP430G2402, MSP430F135, MSP430G2553, MSP430F133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/675722/msp-fet-how-much-is-msp-fet-emulation-tool-sensitive-electronic

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件: MSP430F435MSP430FR5972MSP430G2955MSP430G2402MSP430F135MSP430G2553MSP430F133

大家早上好!

今天、我要强调 MSP-FET 闪存仿真工具的一个烦人问题。

我注意到的是:如果在我的 FET 附近有一个带开/关开关按钮的电源板、而其他人在我调试代码时正在使用它(打开或关闭)、程序会突然中断。 这与编程时电路板上有一些继电器的行为相同:如果我处于调试模式、分步执行、并且在某个点触发了继电器、调试会卡住、我必须:

-->停止调试模式

-->断开仿真器与 PC 和电路板的连接

-->重新连接所有内容,然后实际重新启动我的调试部分。

仿真器是怎么可能的呢?

是否有办法避免这种恼人的行为?

如果有任何建议和帮助、我将不胜感激。

此致、

Maria Angela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luigi、

    在某些情况下、它可能不是 FET 工具、而是 MCU。 在 MSP430上、建议在复位线路上放置一个 R 和 C、以防止噪声干扰内部复位电路。

    当 FET 断开且 MCU 以正常工作模式运行代码时、您是否会看到此行为?
    您正在调试什么器件?
    您使用的是直接连接到 FET 工具的标准扁平带状电缆、还是使用长而松散的导线将 FET 连接到 PCB?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis  

    感谢您的快速回复

    我们使用的 MSP 大约为15年。  

    我们一直在使用 示例的所有控制器上遇到此问题  

    Msp430F435、 Msp430F135、  Msp430F133、Msp430g2955、Msp430g2553、Msp430Fr5972、Msp430g2402 等。   

    我们在 RESET 引脚上有 TI 提供的可调节 R C 电路、但问题确实很麻烦  

    在任何情况下都无法使调试始终被阻止。  

    我们还尝试在连接到接地或接地的电缆探针上进行修整 、但注意已更改。
    当这个问题发生时、所有这些都被停止、为了测试我的系统、我必须 断开 FET 并单独测试电路板  

    我们使用的扁平电缆位于我们 尝试使用的 mspFEt 套件中、类似于标准长度、也可以切割标准长度的一半长度
    但什么也不会发生。

    我们还使用了相同的 Freescale USB Multilink 系统(PE micro)进行自由量程控制、从未遇到过这种问题

    此致  

    路易吉  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luigi、

    好的、让我与我们的工具团队联系、看看他们是否有任何可能有帮助的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis  

    您检查过吗?  

    您是否有解决方案?  

    路易吉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luigi、

    到目前为止没有 让我再次检查这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luigi、

    只需确认我们的工具团队的几点:

    1.您只能在连接 FET 工具并运行调试模式时看到此行为?

    2.如果您终止调试模式、请重置 MCU、但 FET 工具仍连接到您未看到此问题的目标? 还是仅在完全断开 FET 工具之后?

    3.正在打开/关闭的电源板,当您看到此行为时,电源板和 FET 工具之间的大致距离是多少?

    4.配电盘是否为以某种方式连接到您正在调试的电路的任何设备、设备供电?

    5.有哪些设备或设备已插入此电源板? 电机、荧光灯等?

    6如果您将电源板从 FET 上移开、问题是否会停止?

    7.配电盘是否与运行 FET 工具的主机计算机位于同一 AC 线路上?

    8.如果主机是台式计算机,而您使用的是使用电池供电的笔记本电脑,会发生什么情况?

    9.您使用的 FET 工具是旧的(灰色框)工具还是新的(黑色框)工具? 您可以通过查看序列号来查看-您的序列号是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luigi、

    已经有几天了、想知道您是否有机会查看我们的工具团队提出的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Dennis、

    我真的很抱歉我的回复很晚了、但是路易吉因工作出差而离开、直到今天我才能够查看此电子邮件地址...

    但是、让我们来回答您的一些问题。

    1.是的、我确认 FET 工具只有 在连接并在调试模式下运行时才具有此行为。

    2.是的、如果我复位 MCU (FET 工具仍然连接)、我不会看到这个问题

    3.我在第一个帖子中提到的电源板 距离电路板大约20cm。 我要强调的是、如果电路板上有继电器(或某些继电器)、我们也会遇到问题。

    4、不、不是。 在 Luigi 测试其他一些电路板时、我第一次注意到这个问题。 当他打开/关闭电路板附近的电源板时、当我进行调试时、程序停止、我必须停止工作并重置 MCU。

    5、基本上是我们设计的其他板。

    6.我必须尝试移动电源板是否会停止这种行为。

    7/8. PC 是 dekstop 1、因此它们是交流连接的。 条带不一定连接到同一条线。 (我们尝试了这两种设置)。

    9.我们使用新的。 德州仪器(TI) MSP-FET 闪存仿真工具黑色(串行170500362)。

    我希望这些信息能帮助工具团队找出问题的根源。

    非常感谢您、此致、

    Maria Angela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Maria、

    让我与我们的工具团队核实一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maria 和 Luigi、

    我们的工具团队提出以下要求:

    "我们能不能获得更多有关一切都是如何供电的信息? 尤其是在 MCU 由 MSP-FET 或独立电源供电的情况下。 此外、如何连接所有设备的电源、例如一个电源插座中的 PC 和 MCU 电源(如果适用)以及另一个电源插座上的电源板。 这里的基本问题是电源设置是否可以通过任何方式形成接地环路。 论坛上有关从使用电池运行的笔记本电脑运行 MSP-FET 的问题是一个很好的测试、尤其是 MSP430由 MSP-FET 供电而不是由单独的电源供电时。"

    详细说明或图表都很有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Dennis。

    感谢您的回复。

    路易吉今天告诉我、他已经尝试使用电池运行的笔记本电脑、但是、如果电路板上有一些继电器、问题仍然存在、无论每个继电器是否被过滤(引脚上有一个抗干扰滤波器)。

    但是、我随附了我们的设置示例图。 假设我们使用 PC 进行了配置、使用电池或连接到线路的外部电源也进行了配置。 遗憾的是、结果不变。

    我们仍然存在这一高灵敏度电子器件问题。

    e2e.ti.com/.../Schema.pdf

    我希望这些信息能帮助找出问题的根源。

    此致、

    Maria Angela   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maria 和 Luigi、

    它开始听起来好像这是一个辐射噪声问题、会影响 MSP 上的 TST 或 RST 线路、或者存在接地反弹干扰。
    您能否在连接调试器的情况下对 MSP 上的 JTAG TST 和 RST 引脚进行示波、并查看在激活继电器时是否可以捕获任何噪声尖峰?

    此外、您能否详细介绍一下 MSPFET 工具如何连接到目标 PCB? 具体而言、如何从连接到 MSP 的 PCB 布线。 换言之、RST 和 TST 走线是否被其他信号走线或实心接地层包围、或附近无其他物体等? 此外、MSPFET 连接到 PCB 的接地连接是直接连接到接地层还是仅连接到连接到接地层其他位置的接地线迹?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Dennis、

    我完全同意您的意见:我希望 JTAG 线的 TST/RST 引脚上会有一些噪声。

    但问题是:如何在调试期间保护电路板免受这种干扰?

    目前、不幸的是、我无法如您所述对 JTAG 引脚进行示波、但我很确定问题与此噪声相关、我想 JTAG 线中可能存在此问题(我认为这是因为当我断开 FET 时、一切都正常)。

    但是、该问题不仅出现在具有某些继电器的电路板上、还出现在其他不同的电路板上。 我认为 PCB 在抗电磁干扰方面表现相当强大、因为这是多年来第一次出现这样的问题。 此外、正如我之前所说的、每个电路板在未连接 FET 的情况下都能正常工作。

    此外、在某些电路板上有多个 MCU、不仅包括 TI、还包括 Freescale Semiconductor。 在这种情况下、如果我使用 Freescale 的 USB 多链路接口(除 MSP-FET 外)调试程序、我没有遇到任何问题、而另一方面、使用 MSP-FET、我无法完成调试会话。

    如果可以、我会要求您留下一个外部电子邮件地址、我可以在其中向您发送一些照片和一些电气方案、以便您可以更好地了解问题。

    非常感谢、我最诚挚的问候、

    路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luigi、

    完成。 我向您发送了一封包含我的电子邮件的邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luigi、

    我现在要将此主题标记为"已解决"、但将通过定期电子邮件继续与您合作。 一旦我们找到最终的解决方案、我将返回并更新此主题、以使可能关注此主题的人受益。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:
    这将是完美的。
    非常感谢大家的问候、

    路易吉