This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2020:了解 SD24数据表 CMR

Guru**** 2927240 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/702887/msp430i2020-understanding-sd24-datasheet-cmr

器件型号:MSP430I2020

根据 MSP430i2020数据表、绝对输入电压范围(VI)为 AVSS–1至 VCC (表5-21)。 这是否意味着、如果我的 AVSS = DVSS = 0V、那么我可以将任何一个模拟输入比0V 低高达1V、并且仍然在 SD24的 CMR 范围内运行?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    数据表中提供的共模抑制比(CMRR)适用于绝对输入电压范围内的共模信号。 请记住、"共模"意味着施加到两个差分输入的电压(例如直流电压)是相同的。 如果任一差分引脚之间的电压不同、则这将是差分电压、而不是共模电压。

    对于差分输入、将其保持在最大满量程范围(FSR)内。

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    感谢你的答复。 我了解 FSR、但我有一个应用、其中一个输入电压将低于 AVSS。 例如、我可以将 A0.0+设置为0V、将 A0.0-设置为-0.2V。 如果这两个输入之间的电压不超过 Vref/增益、这是否正常?

    我是否正确解释了数据表、绝对输入电压范围降至 AVSS 以下1V?

    此致、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Simon Wyre"]我了解 FSR、但我有一个应用、其中一个输入电压将低于 AVSS。 例如、我可以将 A0.0+设置为0V、将 A0.0-设置为-0.2V。 如果这两个输入之间的电压不超过 Vref/增益、这是否正常?[/quot]

    您所描述的是 ADC 通道的差分输入。 最大+/-FSR 值可在数据表中找到、具体取决于所选增益。

    此致、

    James

    MSP 客户应用