This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:能量计

Guru**** 2949550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/674472/msp430f6736-energy-meter

器件型号:MSP430F6736
主题中讨论的其他器件: EVM430-F6736

您好!

 我是 Hanu、也是这个论坛的新老客户  

我的要求是使用 IC msp430f6736测量电气负载的有功无功功率和视在功率   

我想 通过 SPI/UART 通信将这些数据访问到另一个 MSP430微控制器  

因此、请向我推荐我必须 购买哪些套件和编译器、以及执行此操作的分步过程

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanu、

    请查看我们的 EVM430-F6736。 它应满足您的所有要求。 我们现有的能源库很快将被具有 CCS 支持功能的新能源测量库所取代(现有库仅支持 IAR)。 但是、应用手册和基于 EVM430-F6736的 TI 参考设计将帮助您快速入门。

    使用 MSP430F6736 (A)实施单相电子电表

    具有增强型 ESD 保护的单相计量参考设计

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    我需要清晰的细节来制作单相和三相能量计

    详细信息为

    应用程序  

    程序员 在微控制器中转储代码  

    用于测试能量计功能的评估套件

    我想将另一个微控制器连接到此能量计板

    我的电子邮件 ID 是 svhanuembedded@gmail.com

    请 给我打个电话、我会告诉我的产品的要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否通读了上面列出的文档? 其中包括有关如何满足您的要求的详细信息。 此外、我建议您购买 EVM 以开始熟悉硬件并开始评估硬件。

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我很高兴地通知您,TI.com 上提供了新电能测量设计中心和软件库的官方软件版本。 它支持 CCS、并包含支持的 EVM 的文档和设计中心示例。 请从以下链接下载并安装该版本:

    www.ti.com/.../MSP430-ENERGY-MEASUREMENT

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    James

    MSP 客户应用