This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432 Launchpad

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/675859/msp432p401r-msp432-launchpad

器件型号:MSP432P401R

您好!

可以在跳线块隔离线路上切断 MSP432 Launchpad 而不会出现任何问题。 对其进行编程的建议设置是什么。

谢谢、

Sudhir Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sudhir、

    您是否在问 XDS110上是否可以断开 Launchpad? 如果是、您是否有理由要将其分解?

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有兴趣将 Launchpad 用于目标应用、包括机器人控制器。 更容易设计出与 launchpad 减去 XDS 仿真器配合使用的较小 PCB。 TI 是否有任何政策禁止在最终应用中使用 LaunchPad?

    谢谢、

    Sudhir Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudhir、

    您可以在以下位置查看 TI EVM 的术语: http://www.ti.com/lit/ml/sszz027n/sszz027n.pdf

    这些术语不允许在最终应用中使用我们的 EVM。 这是因为 EVM 未针对终端应用进行测试或认证、并且不会经历与我们的半导体产品相同的质量工艺。  

    您可以使用调试跳线块(J101)断开 MSP432 LaunchPad 的 XDS 部分以进行测试。 我无法保证,如果您从物理上切断 EVM 的 XDS110部分,它将会工作,但没有任何信号通过此隔离层,因此它可能仍然工作。 我建议查看 LaunchPad 的原理图和布局、网址为 :http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP-EXP432P401R/latest/index_FDS.html  如果您要对 MSP432器件进行重新编程、可以将10引脚 ARM 接头(J8)与外部调试器或其他 XDS110仿真器配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢大家期待已久的答复。 我将尝试分离 MSP432板。 我有一些关于产品使用的问题和意见、最好由您的法律部门回答

    1. 我可以理解、TI 不希望对其目标器件的使用负责。 但措辞有点差。 TI 说这句"。。。 电路板不用于消费类 、商业或工业应用。 TI 对此类使用可能造成的任何损害概不负责。"  
    2. 一旦有人支付了董事会的费用、该人就可以按照他/她认为适合其教育和研究过程的方式使用董事会
    3. 为消费者和/或商业目的开发产品也是个人学习和开发的一部分、该人员可以使用任何可供使用的产品。
    4. TI 本身一直在推广商业产品(基于 MSP432的机器人)、似乎 TI 不遵守自己的规则。
    5. TI 正在推动个人和公司开发 Booster Pack。 这些 Booster Pack 专为与 TI EV 电路板配合使用而设计。 TI 还提供了有关如何让第三方批量制作 Booster Pack 板的链接。 这间接促进了 TI EV 电路板的使用。
    6. 最重要的是、营销基于电动汽车电路板的产品的个人或公司首先要对设计不当负责、并应对其产品进行燃烧测试。

    期待 TI 回复。

    此致、

    Sudhir Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sudhir、

    我要再次向您介绍 TI EVM 使用条款、并再次强调 TI EVM 不适用于终端应用。 www.ti.com/.../sszz027n.pdf

    不幸的是,我不能评论法律问题。 我很乐意为您提供有关 LaunchPad 套件的任何其他技术问题的帮助。

    此致、
    Daniel