This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F6459:计时器 A 配置。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/702905/ccs-msp430f6459-timer-a-configuratuion

器件型号:MSP430F6459

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

由于我不熟悉这个控制器世界、我对此有非常基本的疑问。

我正在尝试使用外部时钟配置计时器 A0。 有两个选项 TACLK 和 INCLK、毫无疑问:

这两个时钟之间的区别是什么?

在这里、我可以将这些时钟作为控制器的输入(是否有任何特定的控制器引脚我必须连接这些外部时钟、或者它可以连接到任何计时器 A 引脚)。

提前感谢

Jatin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该系列用户指南指定了四个定时器时钟输入 TAxCLK、ACLK、SMCLK 和 INCLK 的名称。

    在 F6459中、第一个和第四个输入连接到同一个引脚(如数据表中的表16…19所示)、因此数据表以相同的名称调用这两个输入。

    "模块输入信号"列会调用它们 TACLK 和 TACLK、因此后者允许您使用反相信号。