This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MCU 输入保护

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/702068/msp430fr2433-mcu-input-protection

器件型号:MSP430FR2433

你(们)好

我搜索了许多文档、但无法获得有关 MCU 引脚上内置保护电路的大量信息。

许多 IC 的两个串联二极管反向偏置连接到 VSS、Vdd 连接到引脚、以防止超过 Vdd 电压或低于 VSS。

MSP430FR 系列 MCU 内部采用了什么保护方案?

我提出这个问题的原因是、我正在开发一个成本敏感型器件、该器件必须在相当恶劣的环境中工作、因此我希望提供足够的保护、但不要过度使用、并增加成本。

如有任何信息、我们将不胜感激。

此致

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    感谢您发帖。
    我们将仔细研究它、尽快返回给您。

    谢谢、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    IC 中确实有一定程度的保护功能来保护引脚、但它们用于在数据表中指定的最小/最大工作范围内保护引脚。 除此之外、您还需要系统级保护电路。

    数据表中的第15页介绍了绝对最大额定值
    www.ti.com/.../msp430fr2433.pdf

    谢谢、
    是的