This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6736:TI 商店不提供 EVM430-F6736

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-F6736, MSP430F6779, MSP430F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/702398/evm430-f6736-evm430-f6736-not-available-on-ti-store

器件型号:EVM430-F6736
主题中讨论的其他器件:EVM430-F6779MSP430F6779MSP430F6736

您好!

我来自印度、我愿意购买这款 EVM430-F6736、但当我进入 TI 购物车时、它会重定向到 EVM430-F6779。  EVM430-F6736不可用。 将来是否提供。 您是否有任何其他模块建议用于单相仪表。

此致

V Viplov 深度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖。 我明白你的意思。 我尝试将 EVM430-F6736添加到我的 TI store 购物车中、但无法添加。 我将尝试找出原因。 如果情况紧急、您可以继续订购 EVM430-F6779、因为您可以使用此 EVM 实现单相配置、与 EVM430-F6736相比、连接到高电压源更容易。 如果您计划最终进入多相配置、那么您可以继续使用 EVM430-F6779进行多达三相配置。

    此外、请查看我们新发布 的电能测量设计中心(EMDC)和适用于具有24位 Σ-Δ ADC 的 MSP430的软件库、这些 ADC 支持 MSP430F6736 (A)和 MSP430F6779 (1)(A)等器件。 它支持 CCS 并采用交互式 GUI、可快速配置库、生成代码、校准电路板和查看结果。 使用其中一个 EMDC 示例项目、您可以在 5分钟内生成代码、对 EVM430-F6779进行编程并查看结果。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、再说一次、

    我发现有一些更新阻止了 EVM430-F6736链接在 TI 商店中工作。 现在一切都应该正常、我已经确认可以将 EVM430-F6736添加到 TI 商店购物车中。 请尝试订购此 EVM、如果您有任何问题、请告知我。 再次感谢您的关注!

    此致、

    James

    MSP 客户应用