This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274:使用 PxSEL 寄存器在不同的外设之间进行选择?

Guru**** 2759105 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/702624/msp430f2274-using-pxsel-register-to-select-between-different-peripherals

器件型号:MSP430F2274

在 MSP430F2274中没有 P1SEL2寄存器、只有 P1SEL 和 P2SEL。 查看数据表时、有三种不同的选项可供选择、使用 P1SEL 寄存器。 如果没有 P1SEL2寄存器、如何选择外设的第三个选项?

例如、引脚 P1.0具有 GPIO、Timer_A 时钟信号 TACLK 输入和 ADC10转换时钟选项。 如果没有 P1SEL2寄存器、如何选择第三个选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表的表21–定时器/ADC 信号具有不同的方向、因此 P1DIR 在它们之间进行选择:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在什么数据表中找到了这种情况? 我的那个没有这个表
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我单击了 MSP430F2274、然后单击数据表下载链接。