This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F147:8MHz 时的数据表更改和上电故障

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/699161/msp430f147-datasheet-change-and-power-up-failures-at-8mhz

器件型号:MSP430F147

大家好、

我的客户正在使用 MSP430F147、对此有一些问题:

数据表 SLAS242F 显示了电源电压和频率的表示。 现在、在新的数据表中、图5-1发生了变化。

SLAS272F


SLAS272G/H


组件发生了什么变化? 现在可以将电源电压设置为3.2V、频率设置为8MHz?

我们遇到了 MSP430F147使用3.3V 和8MHz 晶体供电的问题。 加电时有时会出现故障。 如果我们将时钟速率更改为4MHz、则没有问题。

在数据表中没有修订历史记录、这是更改原因的原因。 为什么在数据表中更改它?

谢谢、此致、

Felix


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、

    我明白你的意思。 我怀疑器件已发生更改、但可能需要更新文档、或者最初的文档不正确。 通过查看新图5-1中的箭头、我怀疑中间的箭头应该指向右侧注释、因为带线的区域表示可以在2.7V 至3.6V 的电源电压下对闪存进行编程和执行。

    很抱歉、您在8MHz 频率下运行时遇到3.2V 电源电压问题。 根据绝对最大值和图5-1、3.3V 应足以支持8MHz 运行。 您是否有机会确认在启动和正常运行期间电源电压从未降至3.2V 以下? 也许在启动时、浪涌电流暂时降至3.2V 以下。 我将查看我是否可以在内部找到任何会触发此更新图的内容。

    我确实在数据表的修订历史记录中看到、第5.3节(在图5-1所在的同一节)中的注2是重复项并已删除。 查看旧版本、注2中是否有与工作频率和电源电压相关的内容?

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    我收到了客户关于数据表更改的回复。

    他们从第一天起就使用1xx 系列、他们知道该系列中存在某种缺陷、这在2xx 系列中已修复。 现在、他们自己的客户告诉他们、根据数据表、器件应该可以正常工作。

    您能否查看数据表更改原因并相应地更新数据表?

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、

    感谢您的更新。 我在内部提交了一个错误、但我不知道何时需要回复。 如果我听到任何声音、我会告诉您。 同时、我将该主题标记为"TI 认为已解决"。

    此致、

    James

    MSP 客户应用