This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:用于 Android 的 USB 驱动程序

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, EK-TM4C1294XL, MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/673954/msp432e401y-usb-driver-for-android

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP432E401Y、 EK-TM4C1294XL、 TMDSEVM572X

大家好、

我们希望在 连接 Android 平板电脑的应用中使用 MSP432E401Y。 我们是否有适用于 MSP432的 Android USB 驱动程序?

此致、

Akash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    没有特定的 Android USB 驱动程序。 Android 平台是否是 MSP432E4的主机?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    我们希望使用 MSP432E4开发一个 USB 模块、该模块将从系统中的2个单元获取 UART 数据、并将其转换为 USB、以便将其插入平板电脑。

    此致、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    我建议使用 Android 设备尝试标准 CDC 示例并查看其报告内容。 遗憾的是、我们在 Android 驱动程序方面没有太多的专业知识。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    遗憾的是、我没有 MSP-EXP432E401Y 可用、但我有 EK-TM4C1294XL、我可以使用它来测试这一点。 我将 USB_DEV_keyboard 示例加载到我的 LaunchPad 上、然后将我的 LaunchPad 连接到我的 Android 设备(实际上是 TMDSEVM572X)。 我的 Android 设备成功地将其识别为键盘、按下任一按钮后、我就能够成功发送一串文本。

    最后、我们希望从两个 UART 输入端获取数据、并通过 USB 输出到 Android 平板电脑。 此应用程序是否与 USB_dev_cserial 示例类似? 安装 Windows 驱动程序后、这似乎可以在我的计算机上正常工作、但有什么指导说明如何在 Android 设备上使用此示例?

    连接运行 USB_DEV_keyboard 的 LaunchPad 时、示例:

    Shell@am57xevm:/$[ 1557.894008] USB 1-1.1:使用 xhci-hcd 的全新全速 USB 器件编号7
    [1557.994893] USB 1-1.1:找到新的 USB 器件、idVendor=1cbe、idProduct=0001
    [1558.001805] USB 1-1.1:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
    [1558.009412] USB 1-1.1:产品:键盘示例
    [1558.014079] USB 1-1.1:制造商:德州仪器
    [1558.019426] USB 1-1.1:序列号:12345678
    [1558.043229]输入:德州仪器的键盘示例、如/devices/platform/44000000.ocp/48880000.omap_dwc3_1/48890000.usb/xhci-hcd.1.auto/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/0003:1CBE:0001.0005/input6
    [1558.119564] hid-generic 0003:1CBE:0001.0005:输入、hraw0:USB HID v1.11键盘[德州仪器键盘示例](位于 usb-xhci-hcd.1.auto-1.1/input0上)

    连接运行 USB_DEV_cserial 的 LaunchPad 时、示例:

    Shell@am57xevm:/$[4232.253999] USB 1-1.3:使用 xhci-hcd 的新全速 USB 器件编号10
    [4232.3555000] USB 1-1.3:找到新的 USB 设备、idVendor=1cbe, idProduct=0007
    [4232.361978] USB 1-1.3:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
    [4232.369550] USB 1-1.3:产品:虚拟 COM 端口
    [4232.374326] USB 1-1.3:制造商:德州仪器
    [4232.379550] USB 1-1.3:序列号:12345678
    [4232.385649] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI xhci_add_endpoint 使用启用的 EP e34875c0调用


    此致、
    Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    不确定 Android 驱动程序。 可能会有一些文档、但我需要再次检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    您是否能够找到与此相关的任何文档? 与我上一个帖子一样、USB_dev_cserial 似乎已在 Android 端检测到为虚拟 COM 端口。

    此致、
    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    我在 Android 中看到了一些驱动程序。 不确定它有多有用。

    github.com/.../usb-serial-for-android