This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F149:MSP430F149 θJA 问题

Guru**** 2027820 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/673726/msp430f149-msp430f149-ja-issue

器件型号:MSP430F149

您好,

我在规格中找不到 MSP430FfθJA、您能不能支持 MSP430F5,400 θJA 的文档给我吗? 非常感谢!

θJA 规格为 MSP430F442的 k Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是对的、数据表中当前未指定该值。
    您能否说明您要为 MSP430F149寻找的封装、因为这些参数取决于封装。
    我需要它来进一步帮助您获取所需的数据。
    请注意、我们将仅以英文提供数据。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我需要LQFP (PM)| 64封装的 μ θJA 数据、非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供的信息!
    请注意、请求相关数据大约需要1周。
    我一有它就会回来。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已收到数据、我们将更新 F149数据表。 这将再次需要更多时间。
    如果您需要更紧急的数据、请将我添加为朋友、我可以通过个人消息提供初步表格。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Britta、
    您可以将数据发送给我吗?非常感谢!
    eric.cai@wpi-group.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    如果共享信息足够、请单击"已解决我的问题"。
    请注意、数据表将很快在网上更新。

    此致、
    Britta