This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/eZ430-RF2500-SEH:在 CCS/CCE 中将源代码写入 AP/ED

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/699625/ccs-ez430-rf2500-seh-writing-source-code-to-ap-ed-in-ccs-cce

器件型号:eZ430-RF2500-SEH

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我购买了开发套件 eZ430-RF2500-seh、在确保传感器监控器应用工作正常的情况下、我尝试将自己的代码写入到接入点。 我完成了-它现在使 LED 闪烁、但我想返回演示代码、在我用自己的代码对其进行过覆盖之前、演示代码就在那里。 遗憾的是、我无法在我的 CCS v4 (包含在 CD 上)中执行此操作。 在尝试构建导入的项目时出现以下错误: C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ccsv4\utils\gmake\gmake:***没有规则可以创建目标`Peer Applications/SEH_ED_v1.5.obj'。  停下。

我不知道该怎么做,因为所有需要的文件都应该在那里-我没有更改任何内容,只是从 CD 上安装了所有内容。 此外、我的项目分支的工作方式与此类似(请参阅照片)、它具有一些奇怪的感叹号。

如果有人能帮助我,我将不胜感激,因为我甚至不能回到一开始。 也许 你们中的任何人都有正确的文件来正确导入演示项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magdalena、

    您能否查看 此主题中描述的变通办法

    此致、

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我甚至无法在我的 CCS 中找到资源设置。 此主题中建议的其余解决方案也不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还有以下链接资源。 是否有缺失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Magdalena、

    当您最初从 CD (在您添加自己的代码之前)将项目导入 CCS 时、您是否选中了"Copy projects into workspace"复选框?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够解决您的问题? 您还有其他问题吗?
    如果不是、请在上面的帖子中选择"已解决"、以便可以关闭此主题。

    非常感谢!

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这个问题更复杂、我不得不将许多文件夹和库导入到项目中的正确文件夹中、因为 CCS 没有看到它。 但它最终起作用。