This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可替代 MSP430F5418A 单芯片 MSP430FR 系列和 MSP432系列 MSP432

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5418A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/675452/can-replace-msp430f5418a-single-chip-msp430fr-series-and-msp432-series-msp432

主题中讨论的其他器件:MSP430F5418A

可替代 MSP430F5418A 单芯片 MSP430FR 系列和 MSP432系列 MSP432

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不理解您的问题。 您是否在询问是否有 MSP430FR 或 MSP432器件可以替代 MSP430F5418A?

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我的问题是- MCU 有两个序列:MSP430FR 和 MSP432。 我 不知道这两个系列的哪一个型号能更好地取代 MSP430F5418A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这取决于您在应用中使用 MSP430F5418A 的用途。 您能否提供有关设计要求的更多详细信息? 诸如应用、系统频率、使用的外设、以及想要替代 MSP430F5418A 的原因将会有所帮助。  

    此致、  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否仍然需要有关为您的应用选择正确 MCU 的帮助?

    此致、
    Caleb Overbay