This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2532:使用 CapTIvate 和 CTPL 库/驱动程序/包含项创建单个项目

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/699281/ccs-msp430fr2532-creating-single-project-with-both-captivate-and-ctpl-libraries-drivers-includes

器件型号:MSP430FR2532

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在为 MSP430FR2532开发代码、在此代码中、我想使用 CapTIvate 模块进行一些简单的电容测量、然后在 LPM4.5中休眠。 我想使用 CTPL 模块使用 ctpl_enterlpm45()函数进入 LPM4.5。 我知道如何从 CapTIvate 设计中心自动生成代码以及使用 CTPL 创建空项目;但是、我不确定如何创建一个同时包含 CapTIvate 和 CTPL 所需驱动程序和内容的项目。  

您能就如何执行此操作提供建议吗? 谢谢、
参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AREF:

    您的应用和功耗要求是什么? CapTIvate 感应需要定期唤醒以校准基线。 CapTIvate 已经具有低功耗 LPM4。 LPM4.5需要由 GPIO 中断唤醒。

    此致、

    如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击  验证答案    按钮 

    冬季、

    搜索 E2E! 您的问题可能已经得到解答!  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的应用消耗的功率尽可能小(平均小于1微安)。 MSP 90%的时间都处于 LPM4.5中、我触发它通过 GPIO 中断唤醒以进行测量。 我希望能够通过 LPM4.5的 GPIO 从外部唤醒它、激活 CapTIvate 模块以每隔几秒钟左右进行电容测量、然后将其返回到 LPM4.5。 这是否可以同时使用 CTPL 和 CapTIvate 模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于您的应用、而不是 CapTIvate 触控、可以同时使用 CTPL 和 CapTIvate 模块。 您可以在 CAPT_appHandler()和您自己的测量数据处理之后添加 CTPL 函数。 从 LPM4.5唤醒后、MCU 将重新初始化 CapTIvate 模块。

    如果遇到一些错误、我认为您可以尝试发布测试数据。

    B.R

    冬季