This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432P401R

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/675786/msp432p401r-msp432p401r

器件型号:MSP432P401R

您好!

我们希望 在此 MSP432P401R-EP µC 上获得宇宙辐射测试数据、因为最终应用可能是航空(民用飞机)。

这些信息是否存在? 如果是,我们有兴趣;

此外、这些器件的硅技术是什么? 是 SOI 吗?

非常感谢。

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Marc、

    我已要求我的同事查看此帖子。 他正在休息、因此可能需要几天时间才能做出回应。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马克
    目前、我们没有为 EP 发布 MSP432器件、也没有任何辐射数据。
    我不知道该器件在发展蓝图上。 但是、我将与我们的营销团队确认并更新此器件或其他 MSP432器件的当前计划。

    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马克
    我能够确认我们的 EP 蓝图中没有 MSP432器件。
    我可以让您与我们的营销部门联系、您的意见可能会影响未来的 EP 候选人。 请告诉我您是否感兴趣。
    否则、您可以单击"Verify it as the answer"、它将关闭此帖子。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、感谢您的反馈。

    否则、是的、我对您的销售联系人感兴趣。

    Ragards、

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马克
    我会让他们通过电子邮件直接与您联系。
    此致、
    涉水