Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D
器件型号:MSP432P401R
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用 MSP432P401R Launchpad 并使用示例代码"boostxl_eduki_microphonefft_msp432p401r"。 我正在尝试查看函数发生器中60Hz 正弦输入的 FFT。 我将函数发生器的正极端子与 launchpad 的引脚"P4.3"相连、将负极端子与 launchpad 的"GND"引脚相连。 在 CCS 中调试代码后、我可以在 CCS 图形选项中看到60 Hz 的一些谐波。 但它应该仅是60Hz 信号。 我将输入信号输入到 Launchpad 的连接是否有任何问题?
Mohammad Arifur Rahman