This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F6726:通过 I2C 升级 MSP430F6726IPZ 固件

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/702080/compiler-msp430f6726-msp430f6726ipz-firmware-upgrade-over-i2c

器件型号:MSP430F6726
主题中讨论的其他器件:MSPBSL

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我们在设计中使用 MSP430F6726IPZ。 您能 不能告诉我固件是可以通过 I2C 升级还是只能通过 UART 升级。

此外、您能否分享任何描述通过 I2C 进行固件升级的应用手册。

在我们的应用中、 MSP430F6726IPZ 的 I2C 引脚(P2.0/PM_UCB0SOMI/PM_UCB.S./COM6/S39、
P2.1/PM_UCB0SIMO/PM_UCB0SDA/COM7/S38)连接到 Tiva 微控制器 TM4C123GE6PZI7R I2C 端口。 我们希望通过 Tiva 的 I2C 接口使用 MSP430的固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadashiva、

    器件中包含一个 BSL、它是一个 UART 接口。 我相信这正是你所指的。 对于该器件、BSL 基于闪存、这意味着您能够自定义 BSL、包括将外设接口从 UART 更改为 I2C。 MSPBSL 工具页面包含定制 BSL430软件包和指向定制 BSL 应用手册(http://www.ti.com/lit/slaa450 )的链接。 在定制 BSL 软件包中、我们还包含 I2C 作为外设接口、可轻松更改。 但是、您可能需要进行一些修改才能使用您想要使用的确切引脚和 I2C 模块。