This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5132:TIDA-00120太阳能 MPPT 充电控制器评估板入门中遇到的问题

Guru**** 2520540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/699657/msp430f5132-problems-faced-in-getting-started-with-tida-00120-solar-mppt-charge-controller-evaluation-board

器件型号:MSP430F5132

无法使 GUI 正常工作。  通过配音处理 TX 和 RX、它从未尝试发送任何内容!!   

是否有解决方法?  我是否可以修改源代码来定义端口和使用 USB/串行适配器?

当我运行 listComPorts.exe 时、GUI 使用提供相同的错误。  除调试器串行端口之外的每个端口、甚至是我的 USB/串行适配器。  该端口位于设备管理器中、Teraterm 表示端口正常。

我是否有办法使 GUI 正常工作?  为 MPPT 构建了 PMP7605电路板、并希望加以运用!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、
    您能描述一下您是如何物理连接到电路板的吗?
    PCB 上的 UART 端口是 J5上的引脚6和7。 除了调试器接口外、它还需要一个外部 UART 转 PC 接口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、
    您是否能够使 GUI 正常工作? 如果您对设计有任何其他疑问、请告诉我。