请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5132 无法使 GUI 正常工作。 通过配音处理 TX 和 RX、它从未尝试发送任何内容!!
是否有解决方法? 我是否可以修改源代码来定义端口和使用 USB/串行适配器?
当我运行 listComPorts.exe 时、GUI 使用提供相同的错误。 除调试器串行端口之外的每个端口、甚至是我的 USB/串行适配器。 该端口位于设备管理器中、Teraterm 表示端口正常。
我是否有办法使 GUI 正常工作? 为 MPPT 构建了 PMP7605电路板、并希望加以运用!
谢谢