This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5438:MSP430F5438a

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438, MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/702023/ccs-msp430f5438-msp430f5438a

器件型号:MSP430F5438

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我是第一次使用微处理器、即 MSP430F5438

我在处理器上安装了一个新代码、因此卡中的代码会被删除 
如何恢复卡中的第一个代码? 
谢谢:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Samet、

    首先是澄清问题。 您提到了 MSP430F5438和 MSP430F5438A。 这些是不同的芯片、不建议在新设计中使用非 A 版本。 创建 MSP430F5438A 的目的是为了在非 A 版本的一些缺陷上进行大幅改进。 强烈建议在非 A 版本上使用 MSP430F5438A。

    其次、一旦您通过批量擦除或编程新映像从器件中删除映像、就无法从芯片中恢复该映像。 您必须将备份映像存储在其他位置并重新编程到芯片中。

    第三、我不确定您所说的"卡"是什么、但您是否有可能使用 MSP430F5438试验板? (MSP-EXP430F5438)如果是这样、并且您不小心覆盖了开箱即用用户体验代码、那么我们在 MSP-EXP430F5438工具页面上确实有一个代码副本、您可以将其重新编程到芯片中。

    希望这对您有所帮助!