This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-VOICEBANDAUDIO:采用 PWM DAC 设计的语音频带音频播放

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, BOOSTXL-AUDIO, TIDM-VOICEBANDAUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/696898/ccs-tidm-voicebandaudio-voice-band-audio-playback-using-a-pwm-dac-design

器件型号:TIDM-VOICEBANDAUDIO
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994BOOSTXL-AUDIO

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我将使用 MSP430FR5994和 BOOSXL-Audio。 是否可以使用 PWM DAC 设计方案为 我使用的器件实现此语音频带音频播放?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Kary
    音频输出有三个源:(1) BOOSXL-Audio 上的 DAC;(2) Launchpad 上的 DAC (MSP430FR5994没有 DAC);(3) Launchpad 上的 PWM。
    我们有第一个演示、但我没有找到#3的演示。

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以先向我发送演示吗? 如何使用此部件加载音频文件?
    我可以执行 PWM 吗? 如果是、什么是可用资源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Kary
    澄清一下、我说过的三个来源都可以在 BOOSTXL-AUDIO 硬件上找到。 TIDM-VOICEBANDAUDIO 仅支持 PWM DAC 输出。
    对于演示代码、您可以从以下位置获取:
    BOOSTXL-AUDIO: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    TIDM-VOICEBANDAUDIO: www.ti.com/.../getliterature.tsp

    如果您想使用 PWM、可以参考 TIDM-VOICEBANDAUDIO 演示。

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我参考了 PWM 语音频带演示、但打开音频加载 GUI 时遇到问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我正在构建一个器件、这样、如果按下开关、开关将会饱和、哪一个选项最适合三个开关中的哪一个?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Kary
    如果您对成本不是很关心、我会推荐第一个。 如果您关心成本、第三个将会更好。
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哪一个更容易弹劾,费用差异是什么。 我参考了 PWM 语音频带演示、但打开音频加载 GUI 时遇到问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Kary
    GUI 有什么问题? 您是否在论坛中搜索问题以查看是否有解决问题的方法?
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法打开.jar 文件以打开 GUI、我在论坛中进行了搜索、但没有关系
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Kary

    您是否解决了软件问题? 因为这是一个软件问题。 因此、我将关闭该帖子的主题。 如果您甚至遇到 GUI 问题、您可以发布新帖子并标记您使用的软件。 谢谢你。