This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:验证泄漏电流和 ADC 偏移

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/671972/msp430fr5994-verify-leakage-current-and-adc-offset

器件型号:MSP430FR5994

1) 1) MSP430FR5994数据表定义了+/-20nA 的最大数字 I/O 泄漏电流、请使用 MSP-EX430FR5994评估套件验证该泄漏电流、但得到的电流为90nA。  这是因为我使用的是具有模拟组件的多功能引脚(即使引脚配置为数字 I/O)吗?  在构建电路板之前、我想知道这一点。  我需要能够验证/量化此多用途引脚上的最大泄漏电流、并确认如果我在设计中仅使用数字 I/O 引脚、泄漏电流将降至+/- 20nA。

2) 2)在实验过程中、我们测量了 ADC_12引脚、并注意 到如果我们没有使用足够强的电阻器来适当地连接电压、则有来自 MSP430的直流偏移。 我们使用2.5V 的内部 VREF、并尝试通过100K 电阻器测量0.72V 的电压。 最接近 MSP430的电阻器侧的读数为0.8V。  此直流失调电压是否正常(听起来有点高)?  如果需要、我们可以在软件中使用器件描述符上的 ADC 偏移信息来解决这个问题吗?

提前感谢您

胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    1.您是否按照 DS 中的说明进行了 高阻抗输入泄漏电流测试?

    2.您能否提供测试的更多信息? 软件和硬件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Juan:

    正如我们在离线讨论的那样、我想在时间上关闭这个线程。 如果您的客户有任何进一步的反馈、请随时回来。