请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5994 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我已将 MSP430FR5994-LP 连接到可通过 UART 发送数据的传感器。 如其数据表中所述,“输出是 ASCII 大写的“R”,后跟四个 ASCII 字符数字,以毫米为单位表示范围,后跟回车符(ASCII 13)。” 我已经对其进行了测试、当我采集数据时、我会收到一个"R"。 如何从其中删除字母"R"? 我能否使用剩余信息对其进行一些平均值计算?
此致、
Prudhvi Sagar