This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2632:器件未识别、无 TDO 输出

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/676368/msp430fr2632-device-not-recognized-no-tdo-output

器件型号:MSP430FR2632
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHMSP-FET

我无法获取 UniFlash 或 MSP-FET 与微控制器进行通信。 我已经仔细检查了配置、并尝试了2线和4线方法、运气不好。 我还连接了一个通用 JTAG、看不到 TDO 的任何内容。

此部件由1.8V 电源供电、并且就我所能说的那样、它不会消耗不规则的功率。 我仔细检查了引脚、没有发现问题、但我没有看到晶体振荡、并且 VREG 上没有输出。

请告诉我是否有建议或我应该尝试的事情。 非常困惑为什么它不响应任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、里昂、

    请将电源电压增加到2.0V 以上

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我增加了它、它工作正常。 这是为什么? 数据表列出了1.8V 至3.6V 的工作电压范围。 我没有看到有关该范围或其他位置的注释、表明该部件不在该范围内工作。 我们尝试使用较低的电压来最大程度地降低功耗。

    谢谢、
    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、

    您将在数据表的第一页看到有关1.8V 最小工作电压的脚注。

    如果您参考这些部分、基本上您会发现 在 POR 时至少需要2.0V 电压、但器件可在低至1.8V 的电压下运行、具体取决于 SVS 配置。