This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP4302041

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/670150/mspi4302041

你好。

我有 DCO 被擦除的 MSPI4302041。

如何恢复它?

我试过 FLASH PRO、但它突然停止。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否澄清您已擦除并正在尝试恢复的内容? DCO 是一个振荡器、所以它不是具有可被擦除的存储器的东西。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的一位新软件工程师助手错误地擦除了它。
    他(错误地)将指针设置为该地址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是说 DCO 代码被擦除了吗? 您能描述一下您正在尝试刷写设备吗? 您使用的是 CCS 吗?

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    这是我们从那里听到的一段时间、因此我假设您已经解决了您的问题、并将关闭此主题。 如果情况并非如此、您可以响应并重新打开此主题。