This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:是否提供 MSP-EXP432E401Y 引脚多路复用器文件?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/700774/msp432e401y-is-there-a-msp-exp432e401y-pinmux-file-available

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP432E401Y

我正在寻找评估板"MSP-EXP432E401Y"的 pinmux 文件。 是否提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sven、您好!

    不可以、它不适用于 MSP-EXP432E401Y Launchpad、因为试验电路板接头上有多个引脚可用于重新用途、我们不想建议它是固定功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!
    我理解您的论点、但这样的文件对于扩展现有示例非常有帮助、而不会干扰已预见用于其他用途的引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sven、您好!

    好的、让我提供最接近相同的文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sven、您好!

    随附的是 PinMux 的配置文件、用于将 EXP-MSP432E401Y LaunchPad 与2个 Booster Pack、开关、LED 和基本 USB 配合使用

    希望这对您有所帮助。 我现在将关闭该帖子。

    e2e.ti.com/.../MSP432E.syscfg